您好、TI 专家!
客户正在使用 AM2432、并且已成功使用软件使跳匣区域能够根据以下指南控制 PWM。
基于此、针对 当前的情况、客户希望 通过以下方式触发跳匣区域: GPIO (此为 GPMC0_CSn2/P19)、当这个 GPIO 改变其状态时、它 可能触发跳变区事件、以便控制 PWM。
请问是否可以实现此功能、如果可以、能否提供一些相关指南和演示代码?
非常感谢!
凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家!
客户正在使用 AM2432、并且已成功使用软件使跳匣区域能够根据以下指南控制 PWM。
基于此、针对 当前的情况、客户希望 通过以下方式触发跳匣区域: GPIO (此为 GPMC0_CSn2/P19)、当这个 GPIO 改变其状态时、它 可能触发跳变区事件、以便控制 PWM。
请问是否可以实现此功能、如果可以、能否提供一些相关指南和演示代码?
非常感谢!
凯文
您好、TI 专家!
我们正在处理下面这个问题、这是我的客户提出的问题。
如果需要任何进一步的信息、请告知我们。
谢谢。
凯文
Kevin 老师好!
我们已在上述主题中发布了一个回复、 该主题似乎与以下主题重复。
我将关闭此主题。
此致、
Anil.