Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具与软件:
您好!
UniFlash 报告了使用 XDS100V3程序时的故障。
[ERROR] CortexM3_0:文件加载程序:内存写入失败:执行 power_pll.alg 时、等待目标停止超时。
正常电源。
什么可能导致这个人。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS470MF06607
工具与软件:
您好!
UniFlash 报告了使用 XDS100V3程序时的故障。
[ERROR] CortexM3_0:文件加载程序:内存写入失败:执行 power_pll.alg 时、等待目标停止超时。
正常电源。
什么可能导致这个人。
您好!
一些建议:
1.在 UniFlash 中,您能否在控制台中打开 Verbose 并尝试再次加载映像,并查看您获得的控制台输出?
2.您能看到独立擦除是否起作用吗? "设置和实用程序"->"Erase Flash"
3.尝试打开"连接时系统重置"复选框,查看是否有用。
4.您是否有多个 TMS470MF06607电路板? 查看您是否可以确定它是否是特定于电路板的问题可能会很好。
谢谢。
瑞奇
我们在13个板中的5个板上发现了相同的问题。
[/报价]您好!
是否可以确认使用相同的 Uniflash 版本、可以成功地对其他八个电路板进行编程和擦除? 如果只有五个电路板有问题、您能否进行 ABA 交换测试? ABA 交换测试将验证问题是否跟踪到 MCU 或电路板上的其他组件。
为 A-B-A 交换方法是一种简单的交叉检查测试、可以确认发现的问题不是系统性问题。
- A-B-A 交换方法
(1)拆除可疑部件( A )。
(2)更换可疑部件( A )、具有已知良好的组件( B )并检查原电路板现在是否工作正常。
(3)安装可疑部件( A )连接到已知正常的板,然后查看是否在正常板上出现相同的故障。步骤3很重要、因为它可以帮助我们排除任何可能问题是由系统问题或良好电路板上的多个轻微不良元件相互作用引起的。
您好!
请确认失败次数。
请告诉我们您从何处购买器件。 您是直接从 TI 还是通过合法的 TI 授权经销商购买的?
如果您确认故障是由 MCU 造成的、则下一步是返回器件进行分析。 您可以联系当地的 TI 代表或访问此 TI 客户退货网站以获取有关如何退回器件的说明。 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html