Other Parts Discussed in Thread: AM2431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 亲爱的负责人。
我们将定制电路板与 AM2431配合使用。
对于 R5FSS ECC 包装程序、ECC_ENABLE 初始设置为1b。 (spruim2g.pdf、表12-5046。 ECC_CTRL 寄存器字段说明)
例如、当 FORCE_SEC 设置为1b 时、行为如下:即使该位被读取值1b 覆盖、它在读取时也会降至0b。
硬件手册规定对 ECC 包装程序的写入必须由用户进行写验证、并遵循此顺序。
请告诉我、在错误注入模式下、是否有必要针对 ECC 采取特殊措施。
此致、
日本电气株式会社