This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:片上温度传感器校准

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372878/rm57l843-on-chip-temperature-sensors-calibration

器件型号:RM57L843
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

SPNA216 (TMS570LC4357和 RM57L843片上温度传感器测量)包含一个演示如何使用片上温度传感器的示例。

Thermistor_CALIBRATION 例程读取 OPT 存储器上的传感器校准值并计算斜率、偏移和平方。 什么是事件? 计算背后的原理是什么? 公式是什么?

此致  
Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    [quote userid="213328" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372878/rm57l843-on-chip-temperature-sensors-calibration thermistor_calibration 例程读取 OPT 存储器上的传感器校准值、并计算斜率、偏移和平方。 什么是事件? 计算背后的原理是什么? 公式是什么?[/QUOT]

    校准数据的主要目的是提高测量的精度。 基本上、校准数据包含已知的测量样本值、使用这些已知值、我们将计算增益和 偏移值、利用此增益和偏移、我们可以提高新给定的未知输入的精度。

    为了更好地理解它、我建议您参考以下应用手册中的第4章(校准):

     f2810_12_calibration_10.pdf

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。