This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:加载映像后错误-1066

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373539/uniflash-error--1066-after-load-image

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:CC2340R5、LP-XDS110、

工具与软件:

您好!

我正在将 CC2340R5与 LP-XDS110配合使用、环境是 Ubuntu 24.04。

通过 UniFlash 8.7刷写映像后、控制台日志中始终存在 Error -1066。

我想知道原因是什么?  以及是否会有任何影响

[2024/6/12上午10:03:01][INFO]  Cortex_M0P:正在更新 CRC32字段 ccfg.bootcfg.CRC32 @地址0x4E02000C (根据[0x4E020000、0x4E02000B]范围内的数据)。 值从0x00000000变为0xFFFFFFFF
[2024/6/12上午10:03:01][INFO]  Cortex_M0P:正在更新 CRC32字段 ccfg.CRC32 @地址0x4E02074C、这是基于[0x4E020010、0x4E02074B]范围内的数据。 值从0x00000000变为0x915ECEFA
[2024/6/12上午10:03:01][INFO]  Cortex_M0P:正在更新 CRC32字段 ccfg.debugCfg.crc32 @地址0x4E0207FC、这是基于[0x4E0207D0、0x4E0207FB]范围内的数据得出的。 值从0x00000000变为0x527294A2
[2024/6/12上午10:03:02][INFO]  Cortex_M0P:GEL 输出:存储器映射初始化已完成。
[2024/6/12上午10:03:02] [ERROR_M0P:使用0xf0023F1:(ERROR -1066 @ 0xF0023F0)上的"Terminate GEL_Go ()"操作来设置断点时遇到问题、无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包12.7.0.00130)
[2024/6/12上午10:03:02] [错误] Cortex_M0P:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:早期的错误阻止目标在 OnTargetConnect ()的 GEL_Go (Entrypoint)[cc23xx_xds.gel:55]上运行
[2024/6/12上午10:03:02][SUCCESS]  Program Load completed successfully。

谢谢

e2e.ti.com/.../8358.ds.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在 Ubuntu 24.04和22.04上重现此问题。 在 Windows 上不会发生这种情况。

    此问题似乎会影响较新版本的 UniFlash。 例如、在使用 UniFlash Linux 8.3时、我看不出问题。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11792

    谢谢

    Ki