This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:FSI CLK 50MHz 与时间系列要求不匹配

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364179/am2432-fsi-clk-50mhz-not-match-time-series-requirement

器件型号:AM2432

尊敬的 TI 专家:

当 FSI_CLK = 50MHz = 20ns、Tsu_min (3ns)时 、为 大于 [TW_rxclk_min (0.5*20 - 1=9)-td_max (0.25*20+2.5=7.5)= 1.5ns]、根据如下所示的值。

您能告诉我、我们的计算是否存在任何问题吗?

非常感谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    感谢您的提问。

    让我来回顾一下输入内容、在内部咨询专家、然后再回来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    谢谢!

    上述计算的条件是时钟频率= 50MHz 且双面边沿采样= 100Mbps。

    从计算结果我们发现、可能无法满足以下时间序列要求。

    (min)(min)(max)

    我们还看到有一些应用手册引入了偏移补偿、它是否会用于满足时间序列要求?

    非常感谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    谢谢你。

    是否存在使用 SOC 的输入时序和输出时序计算时序的用例。

    我想时机应该包括所连接器件。

    支持任何想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    此用例如下所示。 两个 AM243x 使用 FSI 传输数据。

    时钟频率为50MHz、传输速度为100MHz。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    感谢您提供的意见。

    我来向团队核实并更新信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我是否知道到目前为止有任何更新? 如果您需要进一步的说明、请告知我们、谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!  

    请参阅我收到的以下输入  

    [报价 userid="546457" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364179/am2432-fsi-clk-50mhz-not-match-time-series-requirement/5209466 #5209466"]

    此用例如下所示。 两个 AM243x 使用 FSI 传输数据。

    时钟频率为50MHz、传输速度为100MHz。

    [报价]

    在这种情况下、客户需要在考虑 AM64x 开关特性、AM64x 时序要求及其实际 PCB 电路板布线延迟的情况下执行时序分析、以确定允许的最大工作频率、从而为最小建立/保持要求提供足够的裕度。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    如果客户使用的是 TDA4 + AM24、此处的 AM64x 还可以参阅 TDA4。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!  

    谢谢你。

    如果客户使用的是 TDA4 + AM24、此处的 AM64x 还可以参考 TDA4?

    请详细说明问题。

    问题是 AM64x 是否可以替换为 TDA4、我怀疑 TDA4是否有 FSI 接口。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tda4vm.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    客户已经在使用 TDA4 + AM24、而不是 AM64 + AM24、因此根据您之前的  AM64x 开关特性、这也意味着它还取决于 TDA4开关特性所能达到的最大值?

    总之、AM24是否可以支持 FSI CLK 50MHz、这取决于主器件(AM64x 或 TDA4)?

    谢谢!

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!  

    谢谢你。

    总之、AM24是否可以支持 FSI CLK 50MHz 取决于主器件(AM64x 或 TDA4)对吗?

    您的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我已从客户处确认、我们误解了这个问题。 问题是在 AM24x 自传输和自接收的条件下、当 FSI CLK 为50MHz 时、是否可能存在时间串行问题。 客户不同意我们之前的说明、因为他们认为此问题与主器件 AM64x 或 TDA4x 没有关系。

    提出这个问题的原因来自我们可以在下面计算的数据表。

    Tsu_min (3ns) 为  大于  [TW_rxclk_min (0.5*20 - 1=9)-td_max (0.25*20+2.5=7.5)= 1.5ns]  

    您能不能帮忙检查这一点吗?如果我们的计算有误、还请指出这一点。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!  

    谢谢你。

     对于环回、还建议客户执行时序分析并配置接口速度。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!  

    仅供参考、软件应用团队在下面创建了几个常见问题解答。

    (+)[常见问题解答] AM243x-AM243X:如何在 LP 或 EVM 上测试 FSI 外部单器件环回-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI MCU-PLUS-SDK 支持论坛

    (+)[常见问题解答] AM243X-AM243X:如何在 AM243x LP 或 EVM 上以双器件环回方式测试 MCU-PLUS-SDK -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa