This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:是否可以将 MSP-GRLIB 与 MSPM0 SDK 配合使用?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSP-GRLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1378603/mspm0l1306-is-it-possible-to-use-msp-grlib-with-mspm0-sdk

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSP-GRLIB、MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我发现 BoosterPack 中 LCD 显示屏的 MSP-GRLIB 库可通过此链接获得:  www.ti.com/.../MSP-GRLIB

根据文档、

MSP-GRLIB 专为 MSP430和 MSP432系列而设计。 我想知道是否有任何方法可以将此库与用于 LCD 显示器的 MSPM0 SDK 配合使用。 如果不支持、有人能否建议任何可使 MSPM0支持 LCD 显示屏的替代方法或修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是其中一个"吸它并看到"的情况,或逐步改进编译器错误。

    您有源代码、尝试编译它、看看它有什么抱怨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速地刺了一下:

    我不得不使用 CCS、而不是 Theia

    我使用了 MSP432P401示例作为基础。

    我导入了 empty_driverlib_src_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang 工程

    我复制了 GRlib、LCD 驱动程序和映像文件夹中的内容

    我复制了 touch_p401文件

    我刚刚将全部示例代码复制到"empty.c"文件中

    我将 include 目录设置为指向 grlib 文件夹

    我注释了看门狗、时钟设置和其他一些事项

    现在可编译 empty 和 touch_P401。

    现在只需设置 syscfg 以匹配引脚和 ADC、并使用正确的 GPIO/ADC 调用。

    我做了很多工作,但没有什么不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干得不错。  

    我们尚未针对 MSPM0修改该库、我将把您的记录共享给我们的软件团队。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要获取 Kentec、看看我能做什么...