主题中讨论的其他器件:LP-AM243、 UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我的客户刚刚开始使用 LaunchPad 进行 AM243x 评估。 他们将遵循 GettingStarted、但在 EVM 设置中的闪存 SOC 初始化时遇到问题。
您能否查看以下错误日志? 您能告诉我们问题是什么吗?
板: LP-AM243 (批次: 0128202201,版本: 0033317, LBT: 716A, PCB 编号: PROC109E3) 这是版本 E3吗?
软件: AM243x MCU+ SDK 09.01.00
<日志>
--------------------------------------------------------
C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50\tools\boot>python uart_uniflash.py -p COM9 --cfg=sbl_prebuilt/am243x-lp/default_sbl_null.cfg
正在解析配置文件...
正在解析配置文件...成功。 找到2个命令!!!
正在执行命令1、共2个...
找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage
发送了闪存写入器 sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage、大小为303606字节、采用28.2s。
正在执行命令2/共2个...
命令参数:--file=sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_null.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
发送 sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_null.release.hs_fs.tiimage: 0%| 0/281766 [00:00
发送错误:期望的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'1'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:ERROR_COUNT 达到10、正在中止。
发送 sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_null.release.hs_fs.tiimage: 0%| 2/281766 [02:31<11860:21:35,151.54s/bytes]
[错误] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电并再次运行此脚本!!
C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50\tools\boot>
C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50\tools\boot>
--------------------------------------------------------
谢谢。此致、
英明