This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:通过板对板连接器连接的两个板之间的 FSI 通信。

Guru**** 2406060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380207/am2434-fsi-communication-between-two-boards-connected-by-board-to-board-connector

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

我的客户想要让两个 AM2434通过 FSI 进行高带宽、低延迟的通信、以实现多轴伺服控制、并计划通过在未来添加选件板来扩展到适用于15轴的3芯片解决方案。 对于这一概念、需要在两块电路板之间连接 FSI 和同步信号。  我在 e2e 上听说过以下主题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374617/faq-mcu-plus-sdk-am243x-how-to-test-fsi-in-a-2-device-loopback-on-am243x-lp-or-evm/5251369#5251369

在使用电缆的情况下、需要 LVDS 收发器。 如果使用不带电缆的板对板连接器、情况如何? 它是否也需要 LVDS 收发器?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,秀明,快速回答是肯定的,点对点连接可以直接完成。 但是、强烈建议使用 LVDS (TMDSFSIADAPEVM 子卡| TI.com)来清理信号并保持同步。

    稍后、我将与我们的 FSI 专家讨论、获取他们针对此特定用例的建议。

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、 让我来澄清一下、当提及"板对板"连接器时、您建议使用哪种类型的连接? 所有器件都位于同一个电路板中吗?

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、我确认了如果两个器件在同一块板或具有直接的板对板连接(换句话说、器件之间的总距离不是太长)、FSI 信号完整性应该是可以的、而不需要 LVDS。

    谢谢!

    Paula.