Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
工具与软件:
今天、我为 TM4C123GXL LaunchPad 下载了当前的 Tivaware。 我最终花费了大量的时间来尝试配置 bool 类型、以便我可以包括"全局"中断启用/禁用 Fn 调用。 这是 DRL-UG 手册的节选(此文本在 interrupt.c 源代码注释中也或多或少存在):
IntMasterDisable
禁用处理器中断。
原型:
Bool
IntMasterDisable (空)
说明:
此函数可防止处理器接收中断。 此函数不会影响
中断控制器中使能的中断组;它只从门控单个中断
连接到处理器。
注意:
以前、该函数没有返回值。 因此、可以列入 interrupt.h
并在不包含 hw_types.h 的情况下调用该函数 现在、返回的是 bool、A
在这种情况下、会发生编译器错误。 解决方案是先包含 hw_types.h、然后再包含
interrupt.h
返回值:
如果在调用函数时已禁用中断、则返回 true;如果已禁用中断、则返回 false
最初启用的。
问题:hw_types.h 文件中没有任何 typedef、肯定不是"bool"的定义。 我最终在这里放置了一个。 我在 RTOS 段中发现某个版本的 hw_types 对于 BOOL (大写)具有 typedef、但将该语法复制到我的工作包含文件时该语法不起作用(也许是 C++或 C#语法? ...我只是一个傻瓜,不是非常了解这些事情)。
一个小问题,通过大多数措施,但它仍然占用了我几个小时的时间,我的解决方案更多(而不是更少)一个黑客,而不是一个适当的解决方案。
Thatisall.