Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
工具与软件:
您好!
我使用的是 TM4C1294NCPDT 处理器和 TI-RTOS。 我正在尝试进行相关设置、以便使用基于 ROM 的 EMAC 引导加载程序通过以太网更新固件。 对于动态 IP 地址、我已经成功完成了这一操作、但我的应用需要静态 IP 地址;即、将处理器设置为使用静态 IP 地址。 当处理器使用动态地址时、ROM 引导加载程序运行良好。 当我尝试使用静态地址时、LM 闪存编程器应用永远不会连接。 在静态 IP 地址的情况下、是否有办法让基于 ROM 的引导加载程序正常工作?
谢谢
Scott Bates
.