This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-GIO:多路复用 EP 引脚利用率

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405573/tms570lc4357-ep-multiplexed-gio-pins-utilization

器件型号:EP

工具与软件:

您好、

我无法在电流微控制器中配置某些 GPIO。 数据表中的表4-8说明了多个引脚(主要和辅助)上提供的 GIO 端口。 我们是否可以同时使用这两个引脚作为该微控制器的 GPIO?

如果是、那么我们如何在将 K2引脚用作 GIOB[1]的同时、将突出显示的 B16 FRAYTXEN1引脚用作 GPIO。

谢谢!

是源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyoor:

    是的、某些功能将在多个引脚上提供。 但是、不可能同时在多个引脚上使用相同的功能。

    请参阅下面的类似问题主题:

    (+) TMS570LS3137:NHET1引脚21、23、25在配置为输入时不工作-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    同样的情况也适用于此处、

    我的意思是、如果您没有在 B16引脚上启用 GIOB[1]功能、那么默认情况下、GIOB[1]功能将在 K2引脚上启用、但如果您在 B16上启用 GIOB[1]功能、K2上的 GIOB[1]功能将被禁用、现在只有 B16充当 GIOB[1]。

    我没有测试此功能、但我根据之前的品尝和观察结果提供了与 N2HET 功能相关的信息。 此处同样适用的内容、请尝试对其进行一次测试、并在最后确认

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。