This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:QSSI 高级模式

Guru**** 2603715 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407425/tm4c1294ncpdt-qssi-advanced-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好!

在 TM4C1294NCPDT 数据表第1227页第17节中:

这里提到了 SSI 控制器高级模式的 SSInXDAT2和 SSInXDAT3线路。

我想回顾一下连接尽可能多的 SPI 传感器的可能性、确切地说是精度计、每个传感器都使用 TM4C1294连接到自己的 SPI 总线、以便同时读取数据。

我是否可以利用这些额外的线路、使用一条 SPI 总线和高级模式来读取/写入2个传感器。 两个传感器可能具有相同的芯片选择和时钟、但数据线不同?

其次、这些高级模式是否有任何示例代码或用法图示。

此致、

c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="91011" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407425/tm4c1294ncpdt-qssi-advanced-mode 我能否利用这些额外的行、使用一条 SPI 总线并使用高级模式读写2个传感器

    您好 CAN、

     否、您无法使用高级模式来读取两个或更多传感器。 并行 SPI 数据线旨在增加支持此功能的 SPI 器件的吞吐量。 例如、一些串行闪存存储器支持具有多条数据线的 SPI 总线。 您不能使用此功能同时访问不同的传感器。