This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:如何提高 SPI 信号驱动强度?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434132/am2431-how-to-increase-spi-signal-driving-strength

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好、我是 Susie。

我有一个关于 SPI CLK 信号 SI 测试的问题。

下降沿有一个500mV 的小步长、上升沿有一个2.5V 的小步长。

我将 SysConfig 工具更改为配置 CLK Signal"上拉"、但它不起作用。

 我想知道如何更改驱动器以提高 SPI 信号驱动强度?

谢谢你。

图 将 SysConfig 工具更改为"Pullup"、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Susie Yuan

    感谢您的提问。

    我们目前不支持驱动强度编程。  

    请帮助我了解是否在板上进行了这些测量?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa -看起来像是 LONG RC (电容可能过大?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是*那*长,它的范围从4.897到4.912 us !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道在0.8V - 2.4V 范围内、该小阶跃是否存在误触发的风险?

    我是否需要 增加 此 SPI 信号的驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Susie Yuan

    图形帮助我了解这些测量结果是否来自电路板?

    请您回复。

    如果需要、请共享接口实现-靠近 SOC 输出引脚的 SPI 时钟信号上是否有串联电阻器?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我保留0r. 当我将0r 更改为33R 时、测试波形很差。 测试图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Susie Yuan

    谢谢你。

    建议使用22R 进行重定时。

    请测量所连接器件附近的波形。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我尝试22R、但它也有 这个小步骤。 图如下所示。

     我想知道此波形是否存在风险? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Susie Yuan

    谢谢你。

    请确认您是在来源或目的地进行测量。

    鉴于提供的原理图、要加以审查将是一个挑战。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在 目的地测量。 目标是 SPI ADC 芯片。

    我们使用 SPI 来配置 ADC 寄存器。

    我 正在 测量 SPI CS\MOSI \SCLK 信号、

    下面是对 SPI 输入信号的要求。

    我想知道此波形是否存在风险? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Susie Yuan

    谢谢你。

    请参考我从专家处收到的意见:

    客户需要根据他们所使用的任何闪存的规范对此进行检查、并确定这是否可行。

    即使该点在物理上可能靠近闪存 BGA、但它可能在电气上离得更远、从而引入了他们观察到的货架。

    此致、

    Sreenivasa