This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/IcePick

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434051/tms570ls3137-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-icepick

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

大家好!

我针对目标尝试了新的 XDS 调试探针(旧探针工作正常)

在相同的配置、目标和连接器下、新探针会显示错误

如随附图片所示

有什么建议吗?

谢谢

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能否找到两个调试探针上的固件版本。

    尝试按照以下步骤查找 XDS 固件:

    1.首先在系统中安装最新的 CCS (例如我的 PC 安装了12.7.1)。

    2.现在将此电路板连接到 PC 并在 PC 中打开 cmd 窗口。

    现在根据 CCS 安装的路径执行以下命令:

    cd C:\ti\ccs1271\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    4.现在执行以下命令以找出 xds110固件版本

    xdsdfu -e.

    以这种方式查找两个调试探针的固件版本并与我分享详细信息。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    XDS110运行良好显示该信息

    不幸的是、另一个显示0 device found with no XDS110 Class Debug Ptrobe and Data Port

    并且 D1 LED 仍然关闭:-(

    是否会损坏?

    谢谢

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    那么问题必须与调试器本身有关、而问题可能与控制器无关。

    您是否仅使用此调试探针?

    TMDSEMU110-U 调试探针|德州仪器 TI.com

    我们的 BU 只能帮助解决与控制器相关的问题、如果问题与调试探针相关、则最好使用如下所示的调试探针器件型号发出新的票证:

    (+) TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U 连接 AWRL1432引脚定义-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    然后、问题可能会转移到相应的 BU、可提供帮助来解决此问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。