This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 了解 TI MCU&#39在 ARM 功能安全工具中的可用性

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429430/regarding-the-availability-of-ti-mcu-s-in-arm-functional-safety-tool

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

我们将以下 3个 TI MCU 用于其中一个安全关键型项目:  

TMS320F2800157QPNRQ1
TMS320F280039SPZ

3. AM2634COMFHAZCZR

 

使用该 TI MCU 的项目必须经过 SIL 认证。

为此、我们计划使用 IAR ARM 功能安全 V9.50嵌入式工作平台。

为此、我们已联系印度的 IAR System、我们获悉 IAR Arm 工具未官方支持上述3个 TI MCU。

关于这一点、我们有2个问题。

问题1.

-------

我们想知道天气德州仪器(TI)、印度可以帮助我们解决这个问题。 德州仪器(TI)(印度)是否能够为上述3种 TI MCU 的"软件支持(补丁)"提供支持以配合 IAR ARM 功能安全 V9.50嵌入式工作平台使用?

 

问题2.

-------

除了 IAR 之外、其他功能性安全工具也可与这3个 TI MCU 搭配使用以获得 SIL 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、  

    对于  AM2634COMFHAZCZR、我们不支持 IAR 工具。 TI 支持 clang 编译器以及编译器资质审核套件、可在功能安全评估期间使用。

    对于其他2个器件、我将在内部进行检查并提供反馈。

    谢谢。此致、
    Vishwanath Reddy。