工具与软件:
您好!
我正在尝试 在端口 M 引脚1和2上使用 GPIOPinWrite 功能、输出 没有变为1。
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTM_BASE、GPIO_PIN_0);
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTM_BASE、GPIO_PIN_1);
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTM_BASE、GPIO_PIN_2);
然后在另一个函数中:
GPIOPinWrite (GPIO_PORTM_BASE、GPIO_PIN_1、1); //无法正常工作
GPIOPinWrite (GPIO_PORTM_BASE、 GPIO_PIN_0、1); //有效
GPIOPinWrite (GPIO_PORTM_BASE、 GPIO_PIN_2、1); //无法正常工作
我看不出有什么原因。
非常感谢您的帮助!
Tzipi