This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:睡眠模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422901/mspm0g3507-sleep-mode

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

hiiii
 

   我想 在特定的 GPIO 变为低电平时将 mspm0g3507置于睡眠模式、并且它应在 GPIO 变为高电平后唤醒
我已为该引脚启用了中断、下面是我的代码  
这是将 MCU 置于睡眠模式的正确方法还是其他任何方式???

void main(){
    SYSCFG_DL_init();
    adc_flag = false;
    canrx_flag = false;
    gInterruptLine1Status = 0;
    DL_SYSCTL_enableSleepOnExit();
    DL_TimerG_enableInterrupt(TIMER_0_INST, DL_TIMER_IIDX_ZERO);  
    DL_TimerG_enableInterrupt(TIMER_1_INST, DL_TIMER_IIDX_ZERO);
    DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);         
    DL_TimerG_startCounter(TIMER_1_INST);
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);        
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_1_INST_INT_IRQN);
    NVIC_EnableIRQ(MCAN0_INST_INT_IRQN);
    NVIC_EnableIRQ(ADC12_0_INST_INT_IRQN);
    NVIC_EnableIRQ(GPIO_GRP_0_INT_IRQN);
    while(1U){
        if(ign_status == 0){
            DL_VREF_disableInternalRef(VREF);
            DL_ADC12_disableConversions(ADC12_0_INST);
            DL_UART_Main_disable(UART_0_INST);
            DL_UART_Main_disable(UART_1_INST);
            DL_MCAN_reset(MCAN0_INST);
            __WFI();
        }
        else if(ign_status == 1){
            SYSCFG_DL_MCAN0_init();
            DL_ADC12_enableConversions(ADC12_0_INST);
            SYSCFG_DL_UART_0_init();
            SYSCFG_DL_UART_1_init();
            SYSCFG_DL_VREF_init();
        }
    }

}
void GROUP1_IRQHandler(void)
{
    switch (DL_Interrupt_getPendingGroup(DL_INTERRUPT_GROUP_1)) {
        case GPIO_GRP_0_INT_IIDX:
            ign_status = DL_GPIO_readPins(GPIO_GRP_0_PORT,GPIO_GRP_0_IGN_IN_MCU_PIN);
            break;
    }
}
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    _WFI ();代码行可使 MCU 进入低功耗模式。

    此致、

    Zoey