This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:意外错误

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421645/mspm0g3507-unexpected-errors

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

HII、
    对于包括 uart 在内的每个示例、我都收到以下错误。是否有办法解决此类错误???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到你的问题在我这边。 我正在 使用 SDK 版本2.01.00.03在 CCS v12.8上测试 uart_rx_multibyte_fifo_dma_interrupts_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    使用后发现了问题  

    DL_UART_RESET (UART_0_INST);

    我从代码中删除了上述行、但仍然给出了错误


    此致、
    Krushna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在演示代码中添加了 DL_UART_RESET (UART_0_INST); 并且仍然顺利构建项目。  

    我看到您使用的是 CCS Theia。 您是否可以在没有 Theia 的情况下下载 CCS v12.8并重试?

    此致、

    Cash Hao