工具与软件:
您好!
关于 TRM 中的这张图片:

问题1: 上图中的寄存器位字段后缀"CLKDIV_SEL"在"寄存器附录"中找不到。 您的意思是:"CLKDIVR"、如下面的"注册附录"中所示:

问题2: 如果是、那么寄存器位字段(CLKDIVR)与实际分频器值的编码是什么? 根据以上摘录中的描述、除数为8、但我怀疑寄存器值中加了1以得到9、因此9是输入频率的除数。 是这样吗?
问题3: 您是否确定 PLL_CORE_CLK:HSDIV0_CLKOUT0是如下面的 TRM 中所示的500MHz?

当我调试时、显示400MHz:

谢谢你。