This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SPI 最大数据速率

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420490/mspm0g3507-spi-max-datarate

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我是否可以查看每个 MSPM0系列的 SPI 最大数据速率?

我认为 SPI 外设可以使用 SYSCLK、MCLK (这是器件的最大速度时钟)、因此它取决于 MCU 主时钟。

因此、SPI 最大数据速率(时钟速度)为:

MSPM0C:24MHz (24Mbps)

MSPM0L:32MHz (32Mbps)

MSPM0G:80MHz (80Mbps)

是这样吗?

或者分频器是否无法设置1/1?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您问这个问题! 我列出了上面提到的器件的 SPI 总线速度:

    MSPM0C - 12MHz

    MSPM0L - 16MHz

    MSPM0G - 16MHz 至32MHz 基于时钟源

    总线速度限制为输入 CLK 频率的一半、因此遗憾的是您无法实现 CPU 时钟电平数据速率。  

    具体对于 G 系列、控制器和外设模式支持的最大 SPI 频率取决于器件时钟选项和 IO 选项、因此对于 MSPM0G、您可以使用 BUSCLK (速率取决于电源域)、MFCLK 或 LFCLK。 这将决定您的数据速率基于前面提到的范围的最终值。 您还可以参阅每个器件的技术参考手册、了解有关 SPI 总线速度的更多详细信息。

    希望这对您有所帮助!

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供的信息!

    我理解。

    此致、

    Gr