This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:未使用的引脚终端

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416817/am2432-unused-pin-termination

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

我的客户询问当以下焊球不使用时、建议使用哪些引脚端接。

MCANn_RX
MCAN_TX
RSVDn
PRG0_MDIOO_MDC
PRG0_MDIOO_MDIO
PRG0_PRU0_GPOn
PRG0_PRU1_GPOn
PRG1_MDIOO_MDC
PRG1_MDIOO_MDIO
PRG1_PRU0_GPOn
PRG1_PRU1_GPOn

原理图审阅检查清单(SPRACU5C)、第7.6.1.3节如下所示。


我查看了数据表第5.4节"引脚连接要求"、表5-86中未列出上述引脚。
这是否意味着它们可以保持未连接状态(这些焊球不能连接任何信号布线)?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、田代浩一郎、

    感谢您的提问。

    [报价 userid="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416817/am2432-unused-pin-termination "]我已查看数据表第5.4节"引脚连接要求"并发现上述引脚未列在表5-86中。
    这是否意味着它们可以保持未连接状态(这些焊球不能连接任何信号布线)?
    [报价]

    请参阅"引脚属性"表的列

    焊球
    未定义状态
    性能
    复位
    (RX/TX/PULL)[7]


    焊球
    未定义状态
    之后
    复位
    (RX/TX/拉动)[8]

    除了 RSVD 引脚、对于列出的其他引脚、请注意 IO 缓冲器和拉电阻已关闭。

    不用担心它们处于未连接状态。

    确保软件不修改 padconfig。

    此致、

    Sreenivasa