This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434:M4和 R5在多任务处理下的 RPmessage

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415126/am2434-am2434-rpmessage-between-m4-and-r5-under-multitasking

器件型号:AM2434

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们在使用 AM243x (ALV) 、当 M4内核项目运行 FreeRTOS 并进行多任务处理时、IPC RPMessage 任务出现错误(无法在 CSL_CORE_ID_R5FSS0_0和 CSL_CORE_ID_M4FSS0_0之间传输数据)。   
由于上述问题、我们当前将 IPC ShareMemory 用于 IPC 通信。 所以 TI 的工程师们对于这个问题可以注意到
CCS 12.7. 在 AM243x[8.6.0.0.45]中使用 MCU+SDK。

此致、

Weijian