工具与软件:
在 FEE 中、如果配置了两个虚拟扇区、如果当前 VS 中没有足够的空间来更新数据、它将切换到下一个 VS、并将其他数据块中的所有有效数据复制到当前 VS 中的新 VS。 处理完所有有效数据后、将擦除当前 VS、并将新 VS 标记为活动 VS。是否有任何时间可用、复制有效数据需要多长时间、 执行擦除并将新的 VS 标记为活动 VS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 FEE 中、如果配置了两个虚拟扇区、如果当前 VS 中没有足够的空间来更新数据、它将切换到下一个 VS、并将其他数据块中的所有有效数据复制到当前 VS 中的新 VS。 处理完所有有效数据后、将擦除当前 VS、并将新 VS 标记为活动 VS。是否有任何时间可用、复制有效数据需要多长时间、 执行擦除并将新的 VS 标记为活动 VS?
尊敬的 Veena:
[quote userid="623285" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413833/tms570lc4357-timing-for-copying-virtual-sector-and-erasing-a-virtual-sector-in-fee 是否有任何可用的计时时间复制有效数据、 执行擦除并将新数据标记为 Active VS 需要多长时间?我们没有任何时序。
您可以使用数据表中提到的编程值大致计算这些值。
例如、如果您验证在最坏情况下对128KB EEPROM 进行编程的总编程时间为2.6S。

假设您将一个大小为4KB 的物理扇区映射到一个 VS:

则编程时间可能会减少到2.6S/32、等于81.25mS。 这是最坏情况下的值、但典型值应小于此值。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Veena:
数据表中提到的编程时间是否包括擦除和复制从全扇区到空扇区的内容?
否、不包括擦除时间。 我认为您不需要也包含这一点、因为在一个 VS 被填满后、相应的扇区将被标记为擦除、擦除操作将在后台进行、而写入下一扇区的操作正在进行。
因此、无需包含此用例的擦除时序。 我认为它将包括在上面计算的时序中读取(复制)和写入(编程)值。
——
谢谢、此致、
Jagadish。