This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM &quot 有一些不清楚的地方;6.2.3.8 R5FSS 内存视图"

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412364/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-6-2-3-8-r5fss-memory-view

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 指 spruim2g.pdf

我对 TRM"6.2.3.8 R5FSS 内存视图"中的异常向量引导程序有疑问。

异常向量自举状态的解释是、"异常向量自举受软件控制、这允许在地址0x00000000处的这32个字节在 SoC 存储器映射的其他位置重新映射。"

我想更详细地了解上面句子中"异常矢量自举:"的内容。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。

    请留出一些时间来检查上述详细信息并恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="615798" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412364/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-6-2-3-8-r5fss-memory-view TRM 是指 spruim2g.pdf

    注意、修订版 H 是最新的 TRM、此版本自2023年10月生效。 我建议  在不使用修订版的情况下使用 www.ti.com/.../spruim2链接、以便始终获取最新版本。

    [报价 userid="61508" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412364/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-6-2-3-8-r5fss-memory-view "]

    我想更详细地了解上面句子中"异常矢量自举:"的内容。

    [报价]

    请参阅第 6.2.3.11节 R5FSS 引导选项和 表6-115. R5FSS0特性 .

     Pekka