请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 工具与软件:
TRM 是指 spruim2g.pdf。
TRM "12.1.5.4.1.1模块节能"指出、"因此、即使 UART 在功能上没有关键作用、也必须在功能模式下对其进行初始化、以利用睡眠模式。"
我想知道上述句子中的"关键作用"是什么意思。
提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TRM 是指 spruim2g.pdf。
TRM "12.1.5.4.1.1模块节能"指出、"因此、即使 UART 在功能上没有关键作用、也必须在功能模式下对其进行初始化、以利用睡眠模式。"
我想知道上述句子中的"关键作用"是什么意思。
提前感谢您的帮助。
你好
感谢您的查询和您的输入、以改进 SOC 配套资料。
我看到分配给我的以下主题帖、我想您可能还有其他支持客户的成员可能会回答的问题(主题帖)。

您可以将所有问题合并成一天的一个线程吗(我看到线程之间的差异是几分钟)、或者至少5..6个问题合并成一个线程、或者将 TRM 中某个特定部分或章节的相关问题合并成一个线程吗、我们很容易跟踪和回复。
与对合并的线程提供响应相比、更多线程可能会导致响应延迟或错过响应 。
我将关闭该主题帖。 请开始新主题(将多个主题整合为单个主题)以提供有针对性的支持。
请预计回复会延迟、因为我将不得不在内部与多个团队进行核实、以获得问题的答案。
此致、
Sreenivasa