请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4-Q1 主题中讨论的其他器件:AM263P4
工具与软件:
您好!
在使用 AM263P4硬件旋转变压器 IP 块时、我发现寄存器0x502CB0EC 中的正弦和余弦数据在某些电机转速下不正确、而在其他电机转速下则正确。 ADC 的输入信号是来自信号发生器的基准正弦和余弦。 这些图显示了电机转速为40Hz (600rpm)和41Hz (615rpm)时 CCS 和 MATLAB 中的正弦和余弦信号。 我发现、在40Hz、45Hz、50Hz 的速度下... 100Hz 时、数据正确、而在另一个速度点时、数据错误。 我使用示波器测试了波形、它非常平滑。 您对原始信号不正确的原因有什么看法吗? 非常感谢!