工具与软件:
大家好、jagafdish:
我开发了一个用于跳转到应用软件的引导加载程序代码。 当我尝试从引导加载程序跳转到应用软件时、我始终得到数据条目。 如何解决该问题?
JUMP_ADD_u32 =(uint32_t) OP_FW_JUMP_ADD;
((( void (*)(void)))jump_add_u32)();
这是跳转算法的代码部分。
Furkan
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、jagafdish:
我开发了一个用于跳转到应用软件的引导加载程序代码。 当我尝试从引导加载程序跳转到应用软件时、我始终得到数据条目。 如何解决该问题?
JUMP_ADD_u32 =(uint32_t) OP_FW_JUMP_ADD;
((( void (*)(void)))jump_add_u32)();
这是跳转算法的代码部分。
Furkan
此致、
尊敬的 Furka:
为延误道歉,在印度我们有连续的假期:
[报价 userid="585479" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400430/tms570lc4357-bootloader-jump-cause-a-dataentry-abort "]JUMP_ADD_u32 =(uint32_t) OP_FW_JUMP_ADD;
((( void (*)(void)))jump_add_u32)();
[报价]我看不出这段代码有任何问题、我觉得很好。 确保根据您的应用调用正确的地址。
下面的 git 链接中还有 CAN 引导加载程序示例:
SafetyMCU_bootloader«bootloader - Hercules_examples/Hercules_examples -适用于 Hercules 处理器的软件示例(TI.com)
您可以参考它们并根据它进行更改。
如果这无法解决您的问题、则您可以通过私人聊天分享您的整个项目、或者我们可以设置实时调试会话。
——
谢谢、此致、
Jagadish .
尊敬的 Furkan:
我们能今天打电话吗? [报价]Sure Furkan:
我将到晚上8点 IST (印度标准时间)可用、您可以根据您的空闲情况设置会议。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
https://teams.live.com/meet/9427213915654?p=tg5JOxOOOMxIj8BLSg
链路在这里。
此致、
Furkan
尊敬的 Furkan:
我是7 PM IST (印度标准时间)的钥匙。
我很抱歉、我们可否在今天(星期二)晚上同时计划?
——
谢谢、此致、
Jagadish。
对于印度 IST (印度标准时间)正确吗?
是的、这样 对您很方便吗?
抱歉、jagadish、
这是一个链接。 您可以在10分钟后加入这个链接吗?
此致、
Furkan
这里是链接。 您可以在10分钟后加入此链接吗?[/报价]当然、我将在 IST 的下午6:20加入会议
您能尝试一下这个链接吗?
您能尝试一下这个链接吗?
https://teams.live.com/meet/9490237135911?p=e1WLZT6yUn4xNAHW90