This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "9.2.1.1.1 GICSS Features&quot 有疑问;

Guru**** 2513045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410507/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-9-2-1-1-1-gicss-features

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM "9.2.1.1.1 GICSS 功能"表示"可编程、基于关联性的中断路由"。

关于上述句子、我不理解"基于关联性的中断路由"的含义。

我想了解更多有关"基于关联性的中断路由"的信息。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    Unknown 说:
    我想了解更多有关"基于关联性的中断路由"的信息。

    感谢您的提问。

    GIC-500中断控制器提供寄存器、用于管理中断源、中断行为以及路由到一个或多个内核的中断。  

    它支持 基于关联的可编程中断路由。 它有1-32 个关联级别1群集。

    ARM 架构在内核中定义了一个寄存器、此寄存器标识系统内核的逻辑地址。 此寄存器是一  种分层格式、也称为多处理器关联性寄存器(MPIDR)。 层次结构的每个级别都称为关联级别、首先指定最高关联级别:

    • 对于 ARMv7处理器、MPIDR 定义三个关联级别、其内在关联级别3值为0。

    • 对于 ARMv8处理器、MPIDR 定义四个级别的关联性。

    更多有关上述特性的信息、请参阅 ARM GIC-500中断控制器 TRM。

    请参阅  简介- GIC-500-控制器。  

    此致、

    Tushar