This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:保护闪存的最佳读取方式、但即使首先需要进行全芯片擦除、仍允许通过 SWD 进行重新编程

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388769/mspm0l1306-best-way-of-read-protecting-the-flash-but-still-allow-reprogramming-to-occur-through-the-swd-even-if-a-full-chip-erase-is-required-first

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 朋友和家人:

我们需要寻求有关客户所使用的 MSPM0L1306的一些指导。  他们即将发布量产版本、并正在尝试完成固件的某些方面。  他们目前正在尝试找出保护闪存的最佳读取方法、但仍然允许通过 SWD 进行重新编程、即使首先需要进行全芯片擦除也是如此。 他们在 Keil 中开发了该项目并安装了最新的 SysConfig 版本、但仍不清楚实现安全性的正确方式。 他们将 SDK 1_00_00_04与 Keil 5.38搭配使用。

Ty、
CY