This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在哪个文档中可以看到 ECAP 的时钟源(SYSCLK)?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409700/tms570lc4357-in-which-document-can-i-see-clock-source-sysclk-of-the-ecap

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好、  

q1 -)  我计数找到任何显示  TMS570LC4357 MCU 上 ECAP 模块时钟源的文档? 它在 TRM 图33-6中显示为 SYSCLK。 计数器和同步块、但什么是 SYSCLK? 是 VCLK 吗? 如果是、哪一个?

Q2-)是否有办法同步 RTI 的 UC (加计数器)和 ECAP 的计数器(TSCTR) ?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MC b:

    [报价 userid="606657" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409700/tms570lc4357-in-which-document-can-i-see-clock-source-sysclk-of-the-ecap ]Q1 -)  我可以找到任何显示  TMS570LC4357 MCU 上 ECAP 模块时钟源的文档? 它在 TRM 图33-6中显示为 SYSCLK。 计数器和同步块、但什么是 SYSCLK? 是 VCLK 吗? 如果是、哪一个?

    eCAP 模块将使用 VCLK3进行捕获。

    请参阅数据表、其中明确提及了输入时钟:

    如您所见、最小捕捉宽度也应至少为 VLCK3的两倍、这意味着捕捉将基于 VCLK3进行。

    Unknown 说:
    Q2-)是否有办法同步 RTI 的 UC (计数器)和 ECAP 的计数器(TSCTR) ?   [报价]

    否、无法同步 RTI 和 ECAP。

    我们只能将 ECAP 与 ePWM 模块同步。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。