This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:与 TM4C1294XL 集成的 DLP-7970ABP (TRF7970A)的 NFC 支持代码

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1423491/ek-tm4c1294xl-nfc-support-code-for-dlp-7970abp-trf7970a-integrated-with-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TRF7970A、DLP-7970ABP

工具与软件:

Im 在 EK-TM4C129XL 控制器上工作、仅使用 DLP-7970ABP (TRF7970A)进行 NFC 连接、但论坛不提供示例代码。 对于 MSP430、它们具有示例代码支持。 我需要 EK-TM4C1294XL  控制器和 DLP-7970ABP NFC 模块的示例支持代码进行读取/写入操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们在旧版 TivaWare 中使用针对 EK-TM4C1294XL 的 NFC 示例代码。 但是、我们在最新版本中特意将其删除、因为我们无法再支持它。 您可以将代码从 MSP430移植到 TIVA、也可以从 https://www.ti.com/tool/download/SW-TM4C/2.1.4.178下载旧版 TivaWare 2.1.4.178。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    上述代码无法在具有 TM4C1294XL 的 TRF7970A NFC 模块中进行读取/写入。 您能支持这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我曾向您提到、我们有意从最新的 TivaWare SDK 中删除示例、因为我们无法提供支持。 尽管如此,我给出了这个例子,因为我希望给你一个头开始,而不是从头开始。  

     我建议您参考为 MSP430处理器构建的 TRF7970A 软件示例、并移植 TIVA 的代码。  

    https://www.ti.com/tool/download/SLOC297

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    我移植了用于 Tiva (TM4C1294XL)的代码、但它不起作用、在较低版本中、trf 和 tm4c 没有 r/w 组合。 您能用 tm4c1294xl 帮助我安装 trf7970a 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    trf 和 tm4c 没有 r/w 组合。 [报价]

    我不明白您对 r/w 组合的看法。 为什么不显示 MSP430中参考的代码行和 TM4C 移植的代码行呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    从给定的示例代码(www.ti.com/.../2.1.4.178) 链接中、它仅包含 P2P 模式、没有读写模式、如果我们尝试从另一个示例 SLOC297移植代码、我们非常困难。 这就是为什么我要求您提供帮助的原因。 是否有任何移植到使用 tm4c1294xl 的 trf7970a NFC 读/写的代码或任何重要函数? 请帮助我们。 在短时间的测试中、移植代码对我们来说非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从给定的示例代码(www.ti.com/.../2.1.4.178) 链接中、它仅包含 P2P 模式、没有读写模式

    您好!

     我不知道旧版 TivaWare 只包含 P2P 模式、不包含 R/W 模式。 您的最佳选择是将 SLOC297从 MSP430移植到 Tiva。 抱歉、我不应该向您提供旧的 TivaWare 示例、您会对此感到困惑。 正如我在文章中提到的免责声明、我们已有意在最新的 TivaWare 版本中删除对 NFC 示例的任何引用、因为该示例可能不完整、我们不支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我已经开始将 SLOC297移植到 Tiva、但我不知道它会如何工作、因为我们很难将 MSP 移植到 Tiva。 您能建议任何简单的方法或仅需重要功能即可实现最简单的移植。 请发送、您是否有任何旧的 Tiva 示例以及它们对我们是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅 TRF7970A  器件常见问题解答指南中的第4.2节: www.ti.com/.../sloa246.pdf。 有一些基于 TI-RTOS 的示例、支持用于 TivaWare 的 NFC。 您也许可以查看上述示例并针对 Tiva 引用代码的 NFC 部分。  

    这篇文章也很有帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/684403/ccs-trf7970a-dlp7970abp-with-tm4c123gxl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是否有任何其他支持 TM4C1294XL 并具有示例或参考代码的 RF-ID 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何其他支持 TM4C1294XL 的 RF-ID 模块并具有示例或参考代码?

    您好!

     很遗憾、由于我进行了广泛搜索、除了我已经指出的内容外、我找不到任何适用于 TM4C129的其他 RFID 示例。 同样、您最好的选择是参考为 MSP430开发的示例并将它们移植到 TM4C。