This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何将高驱动 GPIO 引脚配置为 UART 通信的标准引脚。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441453/mspm0g3507-how-to-configure-high-drive-gpios-pins-as-standard-pins-for-uart-communication

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我 需要为 UART 通信(UART0)配置两个高驱动 GPIO 引脚。 以下是我要转换为标准引脚的引脚。 请分享配置步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    高驱动 GPIO 仅表示这些 GPIO 能够驱动高电流。 这只是这些引脚的一项功能。 无法在 SW 中配置它。 您可以在软件中直接将其视为正常 GPIO。

    此致、

    Cash Hao