This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P EVA 控制卡是否在 QSPI 模式下工作?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439385/am263p4-does-am263p-eva-control-card-works-on-qspi-mode

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 EVA 控制卡上运行 AM263P_MCAL_10.0示例。

我构建了 Fls_App 并从终端输出在 Eva 板上运行它、它会成功运行。

如果将 Fls_Cfg .c 中的 Fls_Mode 从 FLS_OSPI_RX_8D_8D_8D 更改为 FLS_OSPI_RX_1S_1S_4S、则会产生错误

那么问题是、我如何在 AM263P4 EVA 板上运行 QSPI 模式?

我们的项目之前在 AM2634 MCU 上运行、我们通过以下方式设置了 QSPI 模式:Fls_Mode = FLS_QSPI_RX_LINES_Quad。

我们希望在 AM263P4上运行 QSPI 模式、因为硬件设计没有更改、因此没有 OSPI 连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认控制卡上的引导模式开关已配置为 QSPI (4S)模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了不同的引导模式、但只有 DevBoot 可以正常工作。

    在 QSPI (4S)或 QSPI (1S)模式下、它会产生错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这款 AM263px-cc 电路板是否具有 IS25LX256闪存(25LX-WX256-128.pdf)?
    此闪存不 支持  FLS_OSPI_RX_1S_1S_4S 模式。

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM263px 控制卡上有两个闪存。  W25N01GVZEAG 支持 QSPI

    问题是 MCAL FLS 示例仅使用 OSPI、但该 EVA 板没有 QSPI 示例、即使它上面有 QSPI Ext 闪存。

    是否有任何示例适用于 此 EVA 板上的 QSPI 闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    263px MCAL 不支持 QSPI NAND 闪存。

    谢谢!
    Gunjan