This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:扩展 OID

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446437/am2632-extended-oid

器件型号:AM2632

工具与软件:

您好!

客户是否可以将扩展 OID 添加到 SBL 和应用程序的 x509证书?
对于其最终客户、他们需要更多信息来验证和集成到 CA 中、这将是最干净的解决方案。 该值是一个32位整数。
由于它们还提供了 SBL 的扩展、因此 FBL (ROM 引导加载程序)还必须处理此 OID RESP。 他可以忽略它。
这是可行的吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    让我们在内部与安全和 ROM 团队进行检查并更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    ROM 不支持这一点来用于 SBL、但客户可以在 TIFS for application 中添加这种支持。

    此致、Shiv