This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MCAN 中发出传输完成中断

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447519/mspm0g3507-issue-of-transmission-complete-interrupt-in-mcan

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用 G3507 LP 根据演示"mcan_single_message_TX_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang"测试 MCAN 上的中断函数。

我 按如下方式添加传输完成中断:

并让 MCU 连续发送数据

在 PC 端、我可以从 MCU 接收数据

但是、"complete_count"不会增加。

对此问题有何建议?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、感谢您伸出援手! 你能否在 IRQHandler 中设置断点、以查看当它进入中断例程时的行为?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我在 IRQHandler 中添加了 BKPT。 而且 MCU 不会止步于此。

    为了进行比较、我在"mcan_message_rx_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang"中测试了 RX 中断。 RX 中断正常。

    那么、 传输完成中断的触发条件是什么? "mcan_single_message_TX_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang"可以触发它。

    Rx 演示与 TX 演示的寄存器值如下:

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、好的、如果你没有遇到过 IRQ 处理程序、看起来我们在 TX 完成的定义方面正在发生一些事情。 尝试导入 mcan_multi_message_tx、然后添加相同的计数器、看看它在这种情况下是否有效。  

    -Brian