主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
在 SysConfig 中、我选择了 UART 中断、回调读取模式。 我在接收到4个字节(字符)之后需要一个中断。
SysConfig 为触发级别提供1、8、16、56、60、但并未具体说明单元:

问题1. :触发器级别的单位是否以字符为单位?
寄存器附录表明可以触发1到63个字符、但并不明确。

问题2. : UART 外设是否支持4个字符的 FIFO 触发?
问题3. :如果是这样,是否可以使用 SysConfig 配置4个字符的 FIFO 触发器?
谢谢你。