This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:UL1998合规性文档

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449148/am263p4-ul1998-compliance-made-easier-documentation

器件型号:AM263P4

工具与软件:

我们将 AM263P4 MCU 用于我们的应用、因此需要 UL1998认证。

最近我找到了一个文档:spny005.pdf spny005.pdf (TI Hercules MCU 使 IEC 60730和 UL 1998安全标准合规性变得更轻松)。  但它适用于 Hercules。

是否有专门用于 Sitara 或 AM263P4的此类文档?

我对 MCU 特性与 UL1998要求的映射最感兴趣。  我们想知道需要完成哪些工作、从而轻松获得认证。   谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huey:

    我们的大多数功能安全文档通过以下链接提供 :https://www.ti.com/drr/opn/AM263PX-RESTRICTED-SAFETY

    我们还就此主题提供了以下应用简报: https://www.ti.com/lit/pdf/sprt767

    如果您未能从这些资源中找到所需的资源、我们的功能安全专家会进行进一步评论。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我已经浏览过您发送的文件和受限安全下载的文件。  那里有很多好的工具。

    但是、它不提供有关我们的产品如何满足 UL1998要求的指南。

    我正在寻找 我们需要为每个 UL1998要求部分实施的确切措施。  随附的图像和文档正是我需要的、但它指的是 Hercules。   AM263Px 是否有确切的映射表?   

    例如、 我还没有在 AM263 SDL 文档中看到 LBIST 功能。   不幸的是、我们无法运行锁步。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huey:

    遗憾的是、我们没有任何此类数据来支持 AM263Px 的 UL1998合规性。目前、我们仅支持 IEC61508标准。

    此致、
    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不断弹出的 UL1998要求之一是使用以下方法防范卡滞故障:

    "字保护、包括地址在内的位奇偶校验。"

    A7.3.2字保护(具有 single-bit 冗余)–字保护(具有 single-bit)
    冗余表示一种故障/错误控制技术、在该技术中、向中的每个字添加一个 single-bit
    待测试和保存的内存区域、从而创建偶校验或奇校验。 在读取每个字时、会产生一个奇偶校验
    进行检查

    您能否告诉我、AM263P4是否可以满足这一要求、以及如何满足?

    具体来说、当将 XIP 用于外部闪存时如何实现?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想把注意力集中在要求的"包括地址"部分。  Optiflash ECC 是否将地址合并到它的 ECC 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heuy:

    Optiflash ECC 是否将地址纳入其 ECC?

    是的、OptiFlash ECC 在其 ECC 计算中包括块地址、有关更多详细信息、请参阅也适用于 AM263P 的 AM261 TRM (AM261x Sitara 微控制器技术参考手册)中的"ECCM 计算"部分。 AM263Px TRM 也正在使用这些详细信息进行更新、不久将在 TI.com 上上线。

    此外、还复制以下 TRM 的一个简短摘录:

    会在连接结构{1'b0、block_address[26:0]、MAC_ecm[127:0]、WORKD1[127:0]、Word0[127:0]}上生成或检查计算、这些结构分为存储在 Auth_Word 字中的四个103位块。 即 ECCM 字有4个8位值、每个值检查连接结构的103位段

    此致、

    Sahana