This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM263X:无法打开 SysConfig

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461972/mcu-plus-sdk-am263x-cannot-open-sysconfig

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:SysConfig、

工具与软件:

你好。

我打开 SysConfig 以更改我使用的项目中的引脚设置。 但是、它显示以下消息、无法打开。

请告诉我问题出在哪里。

因此、我加载了 MCU-PLUS-SDK AM263X 的示例项目进行测试。 我仍然无法在示例项目中打开 SysConfig。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE:

    抱歉、您必须面对这个问题。 您能帮助我们解决以下问题吗?

    您使用哪个 SDK 版本以及您使用哪个 syscfg 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的回答。

    我在检查您的答案前尝试了几件事。
    幸运的是,我解决了这个问题,虽然我不知道原因。

    选项:窗口-首选项->常规-外观->启用热敏  []  

    我在黑暗模式下使用 CCS 的主题、但由于个人视觉问题、我禁用了使用该主题的选项。 当我这样做时、问题发生了。

    选项:窗口-首选项->常规-外观->启用 therming[V]  

    重新启用使用该主题的选项后、我可以正常加载 SysConfig。

    SDK 为9.1.0.41版本、SysConfig 使用1.19.0版本。

    CCS 版本使用版本12.6.0.00008。

    如果没有其他问题、我将按原样使用它。

    谢谢你。