This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104 EVM-K 上的校验问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549483/tlv320aic3104evm-k-ticking-problem-on-tlv320aic3104-evm-k

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题:TLV320AIC3104 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我目前正在将 nRF52832 与 TLV320AIC3104 编解码器集成。 我已成功初始化两个电路板之间的 I2C 和 I2S 通信、并将 nRF52832 配置为 主站 和 TLV320AIC4104 AS 从器件

以下是我当前的 I2S 设置:
  I2S_cfg.word_size = 16u;
  i2s_cfg.channels = 2U;
  I2S_cfg.format = I2S_FMT_DATA_FORMAT_I2S;
  i2s_cfg.frame_clk_freq = SAMPLE_RATE;
  i2s_cfg.block_size = block_size;
  I2S_cfg.timeout = 5000;
  I2S_cfg.options = I2S_OPT_FRAME_CLK_MASTER | I2S_OPT_BIT_CLK_MASTER;
  i2s_cfg.mem_slab =&tx_0_mem_slab;

我目前面临的问题是、每当将数据从 NRF 发送到 TLV 时、我都会听到耳机输出上的周期性滴答声。 节拍是我发送的频率、但它不是音调。 NRF 和 TLV 之间的数据不一致存在一些问题、但我找不到任何解决方案来解决此问题。  

此致、
Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您能否附上您正在听的这个勾号的示波器截图、如果您还能够包含 BCLK 和 WCLK 时钟、这会很好。 您还能发送寄存器转储吗?  

    此致、
    Mir