This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:使用 Pure Path Console 2在 TLV320AIC3262中配置 AEC

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, AM5728, TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066649/tlv320aic3262-configure-aec-in-tlv320aic3262-using-pure-path-console-2

部件号:TLV320AIC3262
“线程”中讨论的其它部件:AM5728AECTLV320AIC3212

您好,

我有一个基于 TI AM5728 EVM 的定制电路板。 我在定制板上的 I2C 上连接了 TLV320AIC3262音频编解码器。  我已从安全访问下载 Pure Path Console 2。 我想使用 PPC2软件为 AEC 和 ANC 配置 AIC3262音频设备。

当我打开 PPC2软件时,它要求连接到目标或手动选择目标。 但我在要选择的目标列表下看不到 AIC3262。

(屏幕截图1)。

但是,当我选择 AIC3268 (考虑到它最接近 AIC3262设备)时,我会看到另一个窗口,其中有几个空白字段,并且没有配置 AEC 或 ANC 的选项。

(屏幕截图2)。

请建议如何使用 PPC2为 AIC3262音频设备配置 AEC/ANC?

此致,

萨希尔·卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PC2不适用于此设备,请使用产品文件夹软件开发部分中所示的 PPS。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3262

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我已请求访问 PPS 软件。

    请确认并批准。

    PS -请保持此线程处于打开状态,以防 在为 AIC3262配置 PPS 时出现进一步问题

    此致,

    萨希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahil,

    有人会批准这一点。

    对于 ANC/AEC,设备 miniDSP  没有足够的处理能力/内存来执行有效的取消算法。

    客户通常使用外部 DSP 进行此类应用。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我之前使用的是 TLV320AIC3212音频编解码器,它在扬声器模式下有一些严重的回声。 目前 ,使用外部 DSP 构建 AEC/ANC 算法支持是不可行的。

    为了克服这一问题,我现在购买了 TLV320AIC3262音频编解码器,因为它具有内置的用于处理算法的 miniDSP。  

    我只是想知道 TLV320AIC3262是否会产生任何影响。 回音是与3212音频编解码器相同,还是会减少?

    此致,

    萨希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahil,

    AIC3262 miniDSP 的功能有限,因此很难确定它是否会帮助您解决回音问题。

    我们建议通过外部 DSP 实现这一点。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    感谢您的回复。

    我想知道使用 TLV320AIC3262 miniDSP 可以实现哪些其他音频处理功能(AEC 除外)?

    该设备与 AIC3212音频编解码器有何不同?

    此致,

    萨希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    今天我可以访问 PPS。 我在  Windows 11系统上安装了它。  

    但是,我在软件的“TI 算法”选项卡下没有看到任何与 AEC 或 ANC 相关的算法(请参阅随附的屏幕截图)

    TI 是否取消了对 AEC/ANC 算法的支持? 如果是,如何重新添加支持?

    此致,

    萨希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahil,

     由于上述原因,AEC/ANC 已于1-2年前从 PPS 中删除。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    你能对此发表评论吗?

    [引用 userid="468789" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066649/tlv320aic3262- configure-aEC-In -tlv320aic3262-使用纯路径控制台-2/3950170#3950170"]

    我想知道使用 TLV320AIC3262 miniDSP 可以实现哪些其他音频处理功能(AEC 除外)?

    该设备与 AIC3212音频编解码器有何不同?

    [/引用]

    此致,

    萨希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨希尔

    AIC3212没有 miniDSP,AIC3262也允许使用特定于用户的算法。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我想 知道 使用 miniDSP 可以实现哪些其他音频处理功能,更不用说 AEC 和 ANC 了。

    我本来希望使用 PPS 配置 AEC,但现在由于 PPS 已被删除,我想知道可以使用 PPS 进行的所有类型的音频处理。

    此致,

    萨希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahil,

    这应该已经存在于 PPS 组件中。

    此致,

    彼得