This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:slva824 D 类放大器外部负载诊断

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067075/tpa3111d1-q1-slva824-class-d-amplifier-external-load-diagnostics

部件号:TPA3111D1-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好

只是想知道是否有细菌数据文件可以与 SLVA824 PDF 文件(标题为 D 类放大器外部负载诊断)的图6中所示的应用原理图一起使用?

www.ti.com/.../slva824.pdf

请提前感谢

此致

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    从事这项工作的工程师现在不在 TI 工作。 这是一个测试板,不是在 TI 内部进行生产和管理,所以现在我再也找不到细菌文件了。  

    由于原理图和材料明细表显示在应用手册中,因此重新设计布局时不会遇到很大的问题。

    迪伦