This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:在 DC 模式下,DRV2700EVM-HV500的输出与设定的输出值的差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066898/drv2700evm-hv500-variation-in-output-of-drv2700evm-hv500-from-the-set-output-value-in-dc-mode

部件号:DRV2700EVM-HV500
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我使用的是 DRV2700EVM-HV500,当我测量输出时,输出中出现了巨大的波纹,而没有任何电容负载。

当我在直流模式下将输出设置为158V 并在示波器中测量输出时,Vmax 为176V,Vmin 为110V,Vrms 为158V。 如何减少这种产出变化?

输出处是否应连接电容负载? 电容负载的值与设定值的输出变化之间是否存在任何关系?

我还可以使用此 EVM 驱动具有26uF 电容的压电式执行器吗?

此致,

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    很高兴看到您已经掌握了一个 EVM。

    是的,负载电容和波纹之间存在关系。随着负载电容的增加,您应该看到输出波纹的减少。D/S 的9.2.5中提到了这一点。您可以尝试添加一些电容,看看它是否有所改善?

    是的,你应该能够驾驶26 UF,但你可以驾驶的频率会非常有限。 我猜可能是一位数 Hz。您可能可以通过降低 EVM 上的外接器来改善此情况。这将增加由升压提供的最大电流

    您是否能够使用26 UF 电容器测试此情况? 我很想知道你能达到什么雪率。

    此致,

    阿瑟