This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:针对 TAS2780的问题

Guru**** 1151310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071441/tas2780-questions-for-tas2780

部件号:TAS2780

大家好,团队

我的客户在 TAS2780上遇到一些问题,请帮助建议。

 1.与 EMI 滤波器后面的 VSN_P/N 连接?

2.请帮助告知 ESD 组件的价值。

3.cf1和 cf2必须在数据表中推荐上限值1nF。 您是否有其他有关 Vdc 和 ESR 的规格建议? MTK 仅建议音频 AMP 输出路径中的组件等效盖必须小于330pF? 您还有其他建议价值吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    以下是关于您提到的三个项目的建议。

    1. 将 VSNs_P 和 VSN_N 尽可能靠近扬声器。 使用4.7K 电阻器将扬声器端子与 VSN_P 和 VSN_N 连接

    2.客户可以根据系统需求使用 ESD 组件。

    3. TI EVM 使用1nF 的 cf1和 cf2值,并根据放大器所需的最大输出电压选择电压额定值。

    此致,

    阿蒂克