This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:在硬件模式下将 PCM5142设置为主控制器时,如何将分隔器设置为256

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075158/pcm5142-in-hardware-mode-with-the-pcm5142-set-as-master-how-do-you-set-the-divider-to-256

部件号:PCM5142

我一直在运行 AD1896 PCM5142,将采样频率提高到96kHz。  为了将采样频率提高到192kHz,我已接到指示:

  • 将 AD1896设置为从模式
  • 提供30MHz 时钟振荡器,1 ns 上升和下降
  • 将 PCM5142设置为主模式
  • 为其提供49.152mHz 时钟振荡器。4ns 上升和下降  

在硬件模式下,PCM5142如何知道使用256分禾器?

如果是,我没有看到从配置,其中49.152时钟被送入74vhc4040,而 Q2提供了 bck 和 Q8 LRCK。  49.152时钟被直接送入 SCK。  此配置是否起作用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,让我看一下,星期三之前会回复你。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么进展?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony,我在数据表中找不到 任何表明硬件模式默认使用256分隔符的指示。 最好的方法是在您 的主板上验证它。

    理论上,我认为 其他方法没有任何问题, 尽管我 自己没有使用过,但我会先尝试使用 PCM5142,然后再执行任何其他方法。  

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将看这两个选项。  由于目前5142处于从属模式,我必须订购并构建主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用了一个现有的升采样 DAC,并验证它是否工作正常,时钟频率为96kHz。  主时钟为24.576mHz。  我编辑了主板,使升采样器处于从属模式。  PCM5142主引脚通过10K 电阻连接到3.3V。  我通电并有输出。  LRCK 显示96kHz。  因此,PCM5142似乎将根据主时钟的速度设置 LRCK bck。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在从属模式下设置为 AD1896的30MHz 时钟。  在主模式和硬件模式下设置到 PCM5142的49.412mHz 时钟。  我能够提高192kHz 的采样率