This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:对应于 DRC 增益的寄存器,Ganging

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076304/tas2563-registers-corresponding-to-drc-make-up-gain-ganging

部件号:TAS2563
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好

我们希望能够独立操作设备 A 和设备 B 的 DRC 补体增益和组功能,通过对扬声器性能的可变性产生的灵敏度的生产测量,为我们的双通道系统进行“增益补偿”。

我做了两个 PPC3项目,只更改了 Gang 复选框和 DRC 的增益,这样我就可以比较.h 文件以查看哪些寄存器被更改。

我看到以下情况发生了变化:

  • 0x60 -?
  • 0x61 -?
  • 0x62 -?
  • 0x63 -?
  • 0x68 -?
  • 0x69 -?
  • 0x6a -?
  • 0x6b -?

您能填写每一个对应的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    可以共享两个 h 文件吗? 或者确认这些寄存器位于哪一页并已预订?
    同时,我也会检查自己的情况,今天晚些时候或下周初,我应该得到一些反馈。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,伊凡,

    我会 将这些信息发送给大卫,并将其转发给你。 例如,打开 configuration_0_TuningMode_48KHz_DEV_A_COEFF.h,查看我所执行的两个不同的转储,并进行选择和比较,您会发现这些差异与我在上面列出的不同。 zip 文件的名称描述了我的操作。 “基线”是当前的 WIP 调整,而另一个是我所说的唯一改变...我关闭了 Ganging,我在设备 A 上为 DRC 增益设置了+1 dB,在设备 B 上设置了-1 dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    我将在明天之前分享这些设置的一些更新,我将与我们的现场团队核实您发送的任何更新。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    经过对 这些寄存器及其内容的深入讨论,我收到了以下评论:

    • 这些内存位置是 DSP 系数代码的一部分,为了访问这些位置,您需要访问一整批目录,因为这些目录必须以块处理。
    • 作为系数,建议使用 PPC3设置所需的值,以便工具计算正确的值。 不可能披露在 PPC3背景下运行的所有数学工具。
    • 我建议使用类似的过程来获取可用于测试的不同 h 文件。 或者,使用未连接 DUT 的 EVM 并将 I2C 线路端口连接到终端系统,以使用 PPC3进行动态调整。

    在大多数应用中,使用单个调谐文件来配置设备,在生产过程中使用工厂测试校准来根据部件到部件的变化对扬声器参数进行微调。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师