This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:尽管内部5V-LDO 提供 AVDD,为什么4.5V PVDD 正常

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074621/tas5805m-why-4-5v-pvdd-is-ok-even-though-internal-5v-ldo-supplying-avdd

部件号:TAS5805M

大家好,团队

当我在数据表修订版 D 中看到7.1概述和7.2功能方框图时,我了解到内部 LDO 将 PVDD 电压调节到 AVDD,AVDD 提供给数字到 PWM 转换块。 当 PVDD=4.5V 时,即使块的电源是 LDO,为什么该块工作正常?

如果我理解正确,关闭过程的安全 PVDD 电压与建议的最小电压(均为4.5V)相同。 PVDD 低于4.5V 是否不是问题的原因,因为它无法提供给 AVDD? 还是因为该电压不会损坏 FET?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    4.5V PVDD 仍然适合作为设备操作的最小电压。 这是由我们的设计人员设定并通过此设备验证的最低规格。 此电压足以使内部 LDO 正常工作。

    另外,您能否澄清第二个问题,了解您对低于4.5V PVDD 电压的询问。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    在关机过程中,PVDD 低于4.5V 后,DVDD 可以开始被禁用。 这意味着当 DVDD = 0V 但 PVDD = 0至4.5V 时不会出现问题,因此,例如3V PVDD 不会造成损坏。 我想问 为什么它是安全的。 我的假设是,用于 AVDD 的内部 LDO 无法通过 PVDD 输入工作,或者 PVDD 不会损坏半桥。

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

      您提到的例子是最安全的情况,即设备完全停止工作,LDO 也停止工作。 我还认为,如果 PVDD 电压不是很低,大约为4.5V,则可能 LDO 仍能工作,但 PVDD 电压过低仍不能造成严重损坏。 即使在这段时间出现了一些短缺,我们的设备也可以防止损坏本身。