This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath Studio

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075782/tlv320aic3254-purepath-studio

部件号:TLV320AIC3254

尊敬的先生/女士:

我目前正在尝试为具有16kHz 采样频率的音频项目实施噪声门。 但是,即使我允许使用默认参数,生成代码时也会出现错误。 (您可以在下面看到)

您是否对问题的根源有任何了解?

祝你度过美好的一天!

此致,

威廉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看到的是16KHz 和22kHz 的频率,但如果可以使用其他采样器,则不会看到低于48kHz 的其他频率。

    让我与团队核实这方面是否存在限制,并将与您联系。

    这个缴费灵是很久以前开发的,所以支持非常有限。