This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:输出功率和 THD 详细信息

Guru**** 1392600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M, TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079698/tas5720a-q1-output-power-and-thd-details

部件号:TAS5720A-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TAS5720M

您好,

 我的问题与 PVDD = 24V 时的输出功率和总谐波失真(THD)详细信息有关。

数据表仅显示 PVDD = 12V 时的输出功率详细信息,如下图所示。

请帮助提供 PVDD = 24V 时的输出功率图和 THD 相关详细信息。

此外,根据下图,在 PVDD = 6V 和12V 的情况下,它会显示各种情况下的电流消耗。

请同时分享中当前消耗量的详细信息  

1)工作模式

2)空闲模式

3)静音和关机模式

电源 PVDD = 24V。

希望能尽快听到!!

非常感谢,

卡萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaushal,

    您可以查看 TAS5720M 的数据表。  这些图形是您正在寻找的:  具有 TDM 支持的 TAS5720x 数字输入单声道 D 类音频放大器多达8个通道数据表(修订版) b)(TI.com)

    由于6V 至12V 电流没有差异,因此我不怀疑24V 直流发生变化。  工作电流将基于输出功率。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg,

    感谢您的回复并分享详细信息。
    您共享的部件的数据表(TAS5720M,封装:32VQFN)与我们所看到的(TAS5720A-Q1,封装:32HTSSOP)不同。

    我们想坚持零件:TAS5720A-Q1。 因此,我们需要 PVDD = 24V 时的输出功率和 THD+噪声详细信息。

    数据表中未提供24V PVDD 所需的信息。


    数据表的链接: www.ti.com/.../tas5720a-q1.pdf

    请帮助提供所需的详细信息。

    谢谢你,

    卡萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal,

    TAS5720M 的数据可用于 TAS5720A-Q1。  由于内芯片相同,封装不起作用。  唯一的区别是 TAS5720A-Q1经过测试符合汽车标准。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg,  

    感谢您的快速响应和清晰度。

    请您也帮助提供 各种输出功率(即10W,20W 和25W)下的电流消耗详细信息:IPVDD (PVDD=24V 的消耗)和 IDVDD (DVDD=3.3V 的消耗)。

    谢谢你,
    卡萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushal,

    12V 时的 IPVDD 值将保留24V 值。  3.3V 不会改变。  效率图将提供您需要的数据,以确定 TAS5720M 数据表中图29和图30中任何输出功率(最高30`W)的输入电流。

    此致,
    格雷格·斯科特