This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:烘烤预防与 UVLO 之间的区别

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079165/tas2780-difference-between-brownout-prevention-and-uvlo

部件号:TAS2780
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

TAS2780同时具有可浏览器阻止和 UVLO,但我不清楚两者的区别。

我的理解是,如果 VBAT1S 达到2V,显示器输入电压和 UVLO 都可以重置设备。
另一方面,BOP 不会重置设备,而是会缓解掉电事件,对吗?

我希望 你解释清楚的区别。

此致,
科约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科约-桑,

    我正在研究这一 UVLO 与 BOP 问题,并将在今天晚些时候向您提供意见。

    此致,

    阿蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科约-桑,

    与烘烤保护(BOP)不同,UVLO 可以让设备保持重置状态,这是正确的。 如果是 BOP,当电源电压下降时,设备会根据寄存器配置衰减输出信号。 这有助于避免系统电池放电时出现任何系统耗尽事件。

    以下是 BOP 测试的快照示例,显示使用 TAS2780 BOP 寄存器配置不同级别的 BOP 时 TAS2780 OUTP,OUTN 和 OUT 信号的外观。  

    希望这有助于澄清您的 UVLO 与 BOP 问题。

    此致,

    阿蒂克